结果:找到"光模块技术 光模块性能 光纤模块",相关内容1000条
- 光模块和多模光纤在数据中心的发展趋势
- 在大数据、云计算、物联网、移动互联网的迅速发展的今天,银行、税务、医院、电商、等各行各业都依赖数据中心的支撑,数据中心的流量与日俱增,在未来数据中心必定是今后社会信息系统的数据仓库和心脏。为应对庞大的数据传输需求,越来越多的企业选择建设多个数据中心。下面易天光通信给大家介绍下目前用得比较火的光模块和多模光纤。光模块作为光纤通信的重要组件,用于实现光信号的发送和接收。易天光通信(ETU-LINK)通过市场探查发现目前最热门的是25G、40G和100G光模块,其主要应用在数据中心核心交换机,40G端口的交换机通过搭配QSFP+光模块,构成40G以太网。从汇聚层交换机上的端口到核层心路由交换机现在...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块 多模光纤 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-09 15:44:00
- 你了解10GBIDISFP+单纤双向光模块吗?
- 随着5G网络部署,远距离传输的光模块需求越来越多。易天光通信(ETU-LINK)光模块厂家为适应市场需求不断完善产品线,现有全系列BiDi单纤光模块产品提供,主要的封装形式为SFP/SFP+/XFP和QSFP+。本文将根据市场需求日益增长的10GBIDISFP+光模块进行介绍。10GBIDISFP+光模块10GBIDISFP+光模块其封装形式为SFP+,传输速率10G,LC单工接口,与单模光纤使用传输距离最高达80公里。BiDi指单纤双向,它是利用WDM(即,波分复用)技术,发送和接收两个方向的不同中心波长,从而实现一根光纤双向传输光信号。易天线上店铺:shop1458197280610.1...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 10G光模块,单纤光模块,SFP+光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-06-02 14:52:00
- 易天10GSFP+单纤光模块最新图集
- 图片
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 10G光模块 SFP+单纤光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2019-02-20 09:48:00
- 详细解说光纤收发器指示灯的含义及常见故障判断方法
- 我们常用的光纤收发器都有6个指示灯,那么每个指示灯都代表什么含义呢?是否所有指示灯都亮起才代表光纤收发器正常工作呢?现在易天光通信(ETU-LINK)给大家详细讲讲 PWR:灯亮表示DC5V电源工作正常; FDX:灯亮表示光纤以全双工方式传输数据; FX?100:灯亮表示光纤传输速率为100Mbps; TX?100:灯亮表示双绞线传输速率为100Mbps,灯不亮表示双绞线传输速率为10Mbps; FX?Link/Act:灯长亮表示光纤链路连接正确;灯闪亮表示光纤中有数据在传输; TX?Link/Act:灯长亮表示双绞线链路连接确;灯闪亮表示双绞线中有数据在传输10/100M。 ...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光纤模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-10-23 18:35:00
- ETU-LINK光模块使用手册
- ETU-LINK光模块手册详细介绍了ETU-LINK的光模块及线缆的类型、外观与规格等内容。前言部分包含如下内容:●读者对象●资料获取方式●技术支持●资料意见反馈●光模块的协议标准●光模块的安装与拆卸●光模块使用注意事项●简易故障分析及处理方法读者对象本手册主要适用于如下工程师:●网络规划人员●现场技术支持与维护人员●负责网络配置和维护的网络管理员资料获取方式您可以通过ETU-LINK官网获取最新的产品资料:ETU-LINK网站与产品资料相关的主要栏目介绍如下:●[服务支持/文档中心]:可以获取硬件安装类、软件升级类、配置类或维护类等产品资料。●[产品技术]:可以获取产品介绍和技术介绍的文档...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 光模块使用 光模块安装 ETU-LINK光模块 光纤模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-09-04 17:11:00
- 光模块最基本的测试参数
- 一个光模块的成品,看似简单。其实生产一个产品,是需要经过多道的检测的。在测试中,有几个参数是非常重要的,只有这些参数符合相关标准,才能使SFP光模块性能最佳。您知道是哪几个测试参数吗?现在让我们细细道来吧!1.发射光功率发射光功率指发射端的光强度,以dBm为单位,是影响传输距离的重要参数。2.接收灵敏度接收灵敏度指可以探测到的光强度,以dBm为单位。一般情况下,速率越高接收灵敏度越差,即最小接收光功率越大,对于光模块接收端器件的要求也越高。3.偏置电流为了使激光器LD高速开关正常工作,必须对它加上略大于阈值电流ITH的直流偏置电流IBIAS,直接用BIAS表示。BIAS过大会加速器件的老化,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块测试 光模块参数 SFP光模块 光模块温度 光模块性能 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-08-03 17:06:00
- 「百科知识」判断第三方兼容光模块质量的3个重要因素
- 光模块是光网络系统中必不可少的组成部分,其主要作用是进行光电转换。尽管现在市场上单个光模块的价格并不是很高,但是由于建立一个大的、完整的光网络传输系统,例如数据中心需要大量的光模块,尤其是在使用原装光模块时,总体费用也会十分惊人。兼容光模块的出现有效解决了光模块部署成本高的问题,但是仍然有人担心兼容光模块的质量问题,下面将以易天光通信(ETU-LINK)光模块为例解释第三方兼容光模块的质量是否可靠。判断第三方兼容光模块质量的3个重要因素SFF-8472标准是判断兼容光模块的质量和兼容性是否过关的关键因素,它由SFF委员会制定,用来定义光模块的数据诊断监控接口(DDMI),可以帮助我们实时了解...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 思科光模块 光纤模块 兼容光模块 原装光模块 光模块质量 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-21 09:45:00
- 光模块技术:如何测试光模块的性能?
- 安装好光模块后,测试其性能是必不可少的步骤。当整个网络系统中的光器件是由一个供应商供应时,如果网络系统能够正常工作,那么就不需要对系统的子组件分别进行测试。但是,现在大部分网络系统中的子部件都来自不同的供应商,因此,测试光器件,尤其是各个光模块的兼容性和互操作性至关重要。那么如何测试光模块的兼容性呢?读完本文,我想你会找到答案。我们知道,光模块是由发射器和接收器组成。当发射器通过光纤与接收器连接时,如果整个系统的误码率没有达到预期的效果,是发射器的问题还是接收器的问题?又或许是发射器和接收器都有问题。事实上,光模块的发射器和接收器会相互影响,因此,光模块合格的标准是任何接收器都能接收到来自性...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块技术 光模块性能 光纤模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-06-22 17:14:00
- 25G以太网技术是如何诞生的?
- 数据中心对于以太网的需求,来自两个最重要的考量,一个是节能,一个是成本。40G光模块和100G光模块的价格过高、功耗过大,而10G光模块的速率又不能满足网络需求,所以25GSFP28光模块就在这样的情况下诞生了,正好弥补了这两者之间的不足,并且大大提高了端口密度、减少了网络部署成本,而且功耗也相对较低。今天我们来讲讲25G有什么优势?25GSFP28光模块就是传输速率是25G光模块,主要用于25G以太网和100G(4x25Gbps)以太网中,并且它能够提供最节能的方式来满足下一代数据中心网络日益增长的需求。IEEE802.3指定的25G以太网接口标准25G以太网技术的优势:最佳输入/输出(I...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 25G光模块 SFP28光模块 40G光模块 100G光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-06-15 14:26:00
- 百科:光模块的参数有哪些?
- 在现代信息网络汇总,光纤通信占据着主导地位,随着网络的覆盖越来越广泛和通信容量的不断增加,通信链路的提升也是必然的发展,光模块在光通信网络中实现着光电信号的转换,是光纤通信的主要器件之一。但是,我们平时都说光模块,那么,光模块的参数有哪些?你知道吗?在本文中,易飞扬通信将给大家做详细的介绍。光模块经过了多年的发展,其封装方式也有了极大的变化,SFP、GBIC、XFP、Xenpak、X2、1X9、SFF、200/3000pin、XPAK、QAFP28等都是光模块封装类型;而低速率、百兆、千兆、2.5G、4.25G,4.9G,6G,8G,10G、40G、100G、200G甚至400G是光模块的传...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块 100G光模块 QSFP28光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-04-13 14:28:00
返回